Lanzamientos Eventos Imágenes Logotipos Nuevos productos SAIs Nuevos productos conmutación y protección Contacto  
 
Home > Sala de prensa  : Lanzamientos

Lanzamientos

Fecha de lanzamiento Título de la Nota de Prensa Descargar
09/04/2012 La gama de SAIs Green Power de Socomec ha obtenido el reconocimiento de Frost & Sullivan como productos innovadores y líderes del sector por su una alta eficiencia energética y ahorro de costes

Socomec UPS ha batido de nuevo a la competencia al obtener el prestigioso premio Innovación de nuevo producto 2011 de Frost & Sullivan por su completa gama Green Power de soluciones SAI.

03/04/2012 Socomec Green Power 2.0: el desarrollo más reciente en alimentación crítica y eficiente a prueba de futuro.

Socomec, fabricante independiente francés de SAIs, refuerza su posición de líder del mercado con el lanzamiento de los nuevos Green Power 2.0, desarrollados como respuesta a la evolución de las necesidades de los clientes

28/02/2012 SMART POWERPORT: LA ENERGÍA DE SOCOMEC, DE TOUR!

Nueva solución flexible en contenedor - cerca de ti.

21/07/2011 SOCOMEC UPS presenta GREEN POWER: la única protección de alimentación de 3 niveles

SOCOMEC UPS, empresa líder en soluciones de energía para aplicaciones críticas, ha completado la gama Green Power de 10 a 400 kVA, la primera y única equipada con la innovadora tecnología de 3 niveles.

12/07/2011 Renato Fratta es el nuevo Director General de la División UPS del Grupo SOCOMEC

La División UPS del Grupo Socomec cuenta con un nuevo Director General: Renato Fratta, quien asimismo es Presidente de SOCOMEC UPS Italia.

08/06/2011 SOCOMEC UPS presents the BHC system: long life for UPS batteries

SOCOMEC UPS, a leader in power supply solutions for critical applications, has designed and developed BHC (Battery Health Check), an advanced stand-alone system for monitoring UPS batteries.

19/05/2011 SOCOMEC UPS junto a IBM en el roadshow europeo dedicado a los centros de datos

SOCOMEC UPS, empresa líder en soluciones de alimentación eléctrica para aplicaciones críticas, participará en todas las etapas del IBM PMDC European Road Show 2011. El evento dará a conocer las últimas tecnologías para centros de datos y el Portable Modular Data Center de IBM, que incorpora los productos Statys y Netys de SOCOMEC UPS.

20/04/2011 SOCOMEC ME UPS abre una filial en Dubai

SOCOMEC UPS refuerza su presencia en Oriente Medio con la apertura de una nueva filial en Dubai, que le permitirá monitorizar directamente el mercado y optimizar la interacción con socios, distribuidores, clientes y prospectos del lugar.

04/04/2011 SOCOMEC UPS Supports the European Data Centre Code of Conduct

SOCOMEC UPS has been officially listed as Endorser of the European Data Centre Code of Conduct by the European Commission. This recognition confirms our commitment to the development of technologically green solutions characterised by high energy efficiency.

31/03/2011 Socomec obtiene el "Premio a la empresa familiar y de propietario único"

Ivan Steyert recibió recientemente el “Premio a la empresa familiar y de propietario único” de manos de Erik Orsenna, de la Academia Francesa, durante una ceremonia oficial que tuvo lugar el pasado 30 de marzo en la Cámara de Comercio e Industria de París y a la que asistió como invitada de honor Christine Lagarde, Ministra de Economía, Finanzas e Industria.

22/03/2011 CeBIT 2011 SOCOMEC GROUP: protagonista en tecnologías para centros de datos

Cebit es una de las más prestigiosas ferias informáticas del mundo, considerada el "Davos tecnológico" y, sin duda, la gran cita anual del sector. En 2011 ha celebrado su 25ª edición con un éxito sin igual, indicio de una recuperación del mercado o, al menos, de un revivido interés en la innovación tras el paréntesis de los últimos años.

03/12/2010 SAI GREEN POWER AHORA DISPONIBLE EN UNIDADES DE 320 Y 400 KVA

Gama de SAIs Delphys Green Power, eficiencia líder del mercado combinada con máxima disponibilidad.

21/07/2010 SOCOMEC se establece en Rumanía.

El grupo SOCOMEC, líder europeo y mundial en disponibilidad, control y seguridad de energía eléctrica de baja tensión, acaba de adquirir Power System Rom (PSR).

05/07/2010 Socomec participará en la Exposición Universal de Shanghai

Socomec, establecida en China desde hace ya casi 15 años, aprovecha el formidable escaparate internacional que supone la Exposición Universal de Shanghai para promocionar su desarrollo industrial y comercial en ese país.

24/05/2010 SOCODATA: nuevas herramientas ecosostenibles para dar soporte a los especialistas

La calidad y la optimización de la comunicación técnica con los clientes y los especialistas del sector son dos de los objetivos primarios de SOCOMEC UPS

23/03/2010 Ivan Steyert, nombrado presidente de Socomec

Ivan Steyert, biznieto del fundador de la compañía, fue elegido por unanimidad presidente de Socomec (aparamenta industrial y SAI) por el Consejo de Administración el martes, 23 de marzo.

20/03/2010 Rack e infraestructuras TIC: soluciones adaptadas

Socomec UPS es un referente en el sector de las Infraestructuras TIC gracias a su oferta en soluciones completas para la distribución de energía en armarios rack IT.

15/03/2010 Frost & Sullivan premia la excelente calidad de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida de Socomec

Partiendo de su reciente análisis del mercado de sistemas de energía y alimentación, Frost & Sullivan recompensa la calidad de SOCOMEC UPS con el premio “2009 European Energy & Power Systems Product Line Strategy Award” para su amplia gama de productos.

12/02/2010 2010: un futuro verde desde hoy

Convertirse en una empresa verde en esta nueva década no significa solamente estar a favor del medio ambiente.

06/11/2009 Socomec SAI recibe el certificado ISO 14001

La división SAI de Socomec ha recibido recientemente el certificado ISO 14001 para su planta de producción de Huttenheim, en Alsacia (Francia).

26/09/2008 40th years of success SOCOMEC UPS

Socomec UPS: 40 years of experience and innovation

15/09/2008 Socomec commits to CoC

Socomec UPS is taking firm steps to protect the climate by helping devise and signing up to the European Code of Conduct (CoC) on the efficiency of uninterruptible power systems.

27/08/2008 Socomec launches New Statys STS

Maximum performance for an STS

19/08/2008 Eco-friendly in IT
06/08/2008 SOCOMEC UPS Participates 2008 Summer Olympic Games

Socomec UPS China is happy to announce the Beijing Olympic Committee has chosen Socomec UPS for the following events...

30/07/2008 Energy from rotation - the Socomec Flywheel

Now, a new way of protecting loads from power supply failures

02/10/2007 SHARYS IP
12/09/2007 ITYS
16/07/2007 ATyS M changeover switch

the fully integrated ATS solution

30/06/2007 SIRCO M Load break switch

Modular universal switches

12/03/2007 A new logo for new ambitions

SOCOMEC is changing its logo.

05/06/2006 Socomec Sicon UPS and Pentadyne enter agreement

to integrate environmentally-friendly Flywheel Systems

18/05/2006 No-Break Power Systems for the 2006 Football World Cup

SOCOMEC SICON UPS selected to provide the protection at the Allianz Arena stadium in Munich

02/02/2006 DELPHYS MP