Unità di misura della corrente elettrica
Via di alimentazione pensata per permettere d'isolare una sezione, o delle sezioni, di un Gruppo di Continuità, a fini di sicurezza durante degli interventi di manutenzione e / o per assicurare la permanenza dell'alimentazione all'utilizzatore. Questa via può essere alimentata in energia principale o di emergenza.
Via di alimentazione alternativa (normale o di emergenza) comandata da un commutatore elettronico. Questo dispositivo permette di trasferire automaticamente gli apparecchi alimentati sulla via di emergenza.
Un carico viene detto distorcente quando la relazione corrente / tensione non è lineare. Per esempio: gli apparecchi informatici, che utilizzano delle alimentazioni a parzializzazione con un filtro di entrata capacitivo. Questi carichi generano delle correnti armoniche e assorbono in modo impulsivo.
Un carico è detto lineare quando la corrente assorbita ha la stessa forma che la tensione di alimentazione. Per esempio: una resistenza (lampada ad incandescenza)
Questo indica il grado di protezione descritto nella norma 60529 "grado di protezione fornito dagli involucri (codice IP)" contro il contatto con parti in tensione e contro i corpi estranei (la prima cifra e una lettera opzionale supplementare) e contro l'infiltrazione d'acqua (seconda cifra e seconda lettera opzionale supplementare).
Questo tipo di conduttore è prescritto per alcune misure di sicurezza contro le scosse elettriche e deve essere collegato ad una delle parti seguenti (VEI 826-04-05):
Una parte conduttrice che può essere incorporata in un particolare ambiente conduttore, come cemento o coke in contatto elettrico con la terra, ad esempio (VEI 195-02-01).
Collegamento elettrico che porta masse ed elementi conduttori allo stesso potenziale (o vicino) (VEI 826-04-09).
(In un impianto) Corrente che, in assenza di guasto, fluisce verso terra o verso elementi conduttori (VEI 826-03-08).
Corrente che, in assenza di guasto, fluisce verso terra o elementi conduttori attraverso componenti posizionati intenzionalmente, resistenze o condensatori.
Corrente che, in assenza di guasto, fluisce verso terra o elementi conduttori attraverso materiale isolante. Questa corrente esclude le parti dovute all'uso intenzionale di componenti sui circuiti di filtraggio o di misura.
Corrente in un dato punto del circuito (o rete) che causa un guasto in un altro punto dello stesso circuito (VEI 603-02-25).
Una corrente di guasto che fluisce verso terra.
Somma algebrica dei valori istantanei delle correnti che fluiscono attraverso tutti i conduttori attivi di un circuito in un determinato punto dell'impianto elettrico (VEI 826-03-09).
Dispositivo di localizzazione guasti
Digital Signal Processor: microprocessore specializzato nel trattamento del segnale particolarmente adatto alla regolazione digitale. Il DSP ha la capacità di trattare in tempo reale un numero molto elevato d'informazioni (20 milioni d'istruzioni al secondo). Questa tecnologia assicura agli utilizzatori delle prestazioni eccezionali in materia di precisione della tensione, rendimento ed affidabilità.
Dispositivo meccanico, o unione di dispositivi meccanici, finalizzato a causare l'apertura di contatti quando si raggiunge la corrente differenziale residua in condizioni specifiche con un dato valore
In una disposizione IT tutte le parti attive sono isolate tra loro o connesse a terra in un unico punto attraverso un'impedenza, e con le masse dell'impianto elettrico collegate a terra.
Precedentemente chiamato "carico neutro".
Funzione che permette di realizzare delle economie di energia. In funzionamento ECO-MODE, il carico è normalmente alimentato dalla rete (off-line). Se questa si guasta, il Gruppo di Continuità entra in funzione automaticamente per assicurare la continuità della fornitura di energia ai sistemi alimentati.
Leistungselektronikausrüstung
La Compatibilità Elettromagnetica è la capacità di un apparecchio di funzionare in un ambiente disturbato in maniera soddisfacente e senza produrre lui stesso dei disturbi elettromagnetici intollerabili per tutto quello che è presente in quell'ambiente. Tali valori sono regolati da precise normative europee.
Scarica elettrostatica
Elementi non facenti parte delle apparecchiature elettriche protetti da accoppiamento equipotenziale se accessibile simultaneamente
Vedi "collegamento di terra".
Final Draft International Standard (Bozza finale di una norma internazionale)
Rapporto tra la potenza attiva consumata (in W) da un apparecchio e la potenza apparente da fornirgli in VA. Per un carico lineare, il fattore di potenza è uguale a 1. Per un carico informatico va da 0,5 a 0,7.
Un filtro RFI è un filtro che limita le emissioni di interferenze di radiofrequenza
(Abschaltthyristoren)
"Sostiuibile a caldo": relativo alle batterie di certi Gruppi di Continuità. Permette all'utente o al personale di manutenzione di cambiare la batteria senza arrestare il Gruppo di Continuità.
Commissione elettrotecnica internazionale
Insulate Gate Bipolar Transistor: tecnologia di transistor di potenza a commutazione rapida utilizzato nei ponti del convertitore dell'inverter dei Gruppi di Continuità SOCOMEC UPS che assicura loro delle prestazioni eccezionali e nel rendimento e cmpattezza degli UPS.
Dispositivo di monitoraggio dell'isolamento
Punto interno di accoppiamento (in una rete industriale)
L'inverter è uno dei 3 grandi sottoinsiemi del Gruppo di Continuità (con il raddrizzatore e la batteria). Trasforma la corrente continua erogata dal raddrizzatore o dalla batteria in una corrente alternata perfettamente stabile.
o tecnologia "in attesa attiva" oppure "off-line intelligente". In funzionamento normale, l'alimentazione proviene dalla rete elettrica. L'apparecchio corregge le variazioni della rete e condiziona la tensione di questa in uscita. In caso d'interruzione, il carico viene trasferito all'inverter e alimentato dalla batteria.
La massa conduttrice della terra che si considera generalmente a potenziale zero (VEI 826-04-01).
.Una parte conduttiva delle apparecchiature elettriche che può essere toccata e che normalmente non è in tensione, ma può diventarlo in caso di guasto (VEI 826-03-02). Una parte conduttiva delle apparecchiature elettriche che può essere toccata direttamente e che normalmente non è in tensione, ma può diventarlo in caso di guasto (VEI 441-11-10).
Messa a terra di un punto del circuito elettrico del materiale (ad esempio il suo punto neutro), necessaria per il corretto funzionamento del materiale e della rete (VEI 604-04-12).
Un carico di circuito in cui tensioni e correnti sono analizzate in tutti i punti mediante tensioni di ingresso di modo comune (l'input è definito dalla generazione di tensioni di modo comune). L'analisi comprende la valutazione di impedenze comuni e il calcolo delle risultanti correnti di modo comune. È importante notare che la corrente di modo comune che risulta dall'analisi del modo comune quando il punto di riferimento è la terra viene chiamata corrente differenziale residua, in particolare quando è associata ad aspetti di protezione.
" funzionamento passivo di riserva" Nel funzionamento normale, l'alimentazione proviene direttamente dalla rete elettrica. In caso d'interruzione, abbassamento o innalzamento di tensione, il carico viene trasferito all'inverter e alimentato dalla batteria. L'applicazione di questa tecnologia è conveniente per Gruppi di Continuità di bassa potenza.
"doppia conversione" Nel modo di funzionamento normale, il carico è alimentato a ciclo continuo dalla combinazione raddrizzatore/invertitore con struttura a doppia conversione. Questo permette una qualità del segnale elettrico perfetto. E' solo in caso di mancanza della rete elettrica o delle variazioni molto importanti della sua tensione o della sua frequenza che l'energia sarà fornita dalla batteria senza alcuna interruzione. La funzione ON-LINE permette un'autonomia di alimentazione e un'assoluta regolazione della tensione e della frequenza.
Punto di connessione (PCC o IPC).
Punto di connessione comune su reti pubbliche.
Protection Extra Low Voltage (tensione di protezione bassissima) per circuiti collegati a terra.
Dispositivo di protezione e controllo
Modulazione di larghezza di impulso
Dispositivo meccanico o unione di dispositivi meccanici finalizzato a causare l'apertura di contatti quando si raggiunge la corrente differenziale residua in condizioni specifiche con un dato valore
Interferenza di radiofrequenza o interferenza radioelettrica.
Trasforma la tensione alternata della rete in tensione continua.
Raddrizzatore che mantiene la batteria completamente carica.
Parte della messa a terra dell'impianto limitata agli elettrodi di terra e alle relative interconnessioni (VEI 604-04-07). Terra (collegamento) (in questo senso è meglio omettere il termine): tutti i conduttori interrati o posti nel terreno per migliorare la conduttività accanto ad un'antenna (VEI 712-04-57).
Rete ad alimentazione autonoma, non collegata ad una rete a maglie.
Security Extra Low Voltage (tensione di sicurezza bassissima) per circuiti collegati a terra.
Simple Network Management Protocol: protocollo standard della rete informatica per la gestione delle periferiche.
Arresto ordinato del sistema informatico con salvataggio preliminare dei file aperti.
Distorsione armonica totale THD (simbolo) vedi VEI 551-20 Il rapporto tra il valore efficace del contenuto armonico e il valore efficace del componente fondamentale o il componente fondamentale di riferimento di una quantità alterna.
Distorsione armonica totale
THD (simbolo) vedi VEI 551-20 Il rapporto tra il valore efficace del contenuto armonico e il valore efficace del componente fondamentale o il componente fondamentale di riferimento di una quantità alterna.
La disposizione di messa a terra TN ha un punto di alimentazione direttamente connesso a terra e con le masse dell'impianto elettrico connesse a questo punto mediante conduttori di terra.
La disposizione di messa a terra TNC è una disposizione TN in cui le funzioni di neutro e protezione sono abbinate in un unico conduttore (PEN) nell'intero impianto.
La disposizione di messa a terra TNCS è una disposizione TN in cui le funzioni di neutro e protezione sono abbinate in un unico conduttore (PEN) in una parte dell'impianto (a monte di TNS).
La disposizione di messa a terra TNS è una disposizione TN in cui nell'intero impianto viene usato un conduttore di terra separato dal neutro.
Il tipo di messa a terra TT ha il punto di alimentazione collegato a terra direttamente, con le masse dell'impianto collegate a terra mediante collegamenti separati dal collegamento di terra dell'alimentazione.
Parte delle tensioni di ingresso per cui ampiezza e fase (o polarità) sono uguali e dove tra ogni terminale di ingresso c'è un punto di riferimento (che può essere arbitrario ma generalmente è la terra o massa) (VEI 303). Media dei fasatori che rappresenta le tensioni tra ogni conduttore e un riferimento arbitrario, in genere la terra o la massa (VEI 161).
La tensione tra due determinati conduttori (VEI 161).
Sistemi statici di continuità. Indica un sistema di alimentazione elettrica in grado di fornire alimentazione continua a qualsiasi impianto in caso di interruzione di rete o altra anomalia
Vocabolario Elettronico Internazionale. Elencato nella serie IEC 60050-X
Unità di misura della tensione.
Unità di misura della potenza apparente da fornire all'utilizzazione. La potenza apparente è il prodotto dei valori efficaci della tensione e della corrente consumata dall'apparecchiatura alimentata. P(VA) = V x I
Unità di misura della potenza attiva consumata dall'utilizzazione. La potenza attiva è il prodotto della potenza apparente e del fattore di potenza.
Riferimento funzionale: Un punto di misura di riferimento di diversi potenziali (misura di tensione, spesso nei circuiti di controllo).
Corrente alternata
Corrente continua
Regolazione di tensione nel tempo (il termine è generalmente riservato alle variazioni rapide - nell'ordine dei 1000V/ms).
Abbreviazione di Kilo Voltampere
Schakeling van een stroomkring waarin men de spanningen en stromen geanalyseerd op alle punten, uitgaande van de differential mode spanningen. Het is belangrijk om op te merken dat de differential mode stroom representatief is voor de normale werking van een systeem. In een gebalanceerd meerfasensysteem worden de differentiële stromen die het resultaat zijn van de differentiële spanningen de fasestromen genoemd. De naam diffentieelstroom wordt alleen gebruikt voor de stroom die naar de aarde vloeit.