A che cosa serve un Gruppo di Continuità ?
La distribuzione dell’energia elettrica è spesso oggetto di disturbi di lunga o breve durata. Un’alimentazione di emergenza istantanea permette di proteggere i vostri apparecchi informatici contro questi disturbi elettrici e black out che provengono dall’ambiente industriale ed atmosferico ma anche dal vostro proprio ambiente. La tabella seguente dettaglia i problemi di alimentazione più frequenti riscontrati e le conseguenze per le utenze non protette : CAUSE CONSEGUENZE Abbassamento della tensione Dovuto al forte consumo di elettricità richiesta all’avvio di grosse apparecchiature (motori, ascensori, compressori) Blocco delle tastiere e guasti dei sistemi, i quali provocano l’alterazione o la perdita di dati, riduzione delle prestazioni e della durata di vita delle apparecchiature. Sovratensione Un fulmine che cade su una linea elettrica e l’arresto brusco di apparecchi a grande consumo di energia provocano una momentanea elevazione della tensione. Guasti, usura dei componenti elettronici, distruzione dei dischi fissi. Interruzioni e micro interruzioni Numerosi fattori: fulmini, lavori sulla linea, una grande sollecitazione della rete elettrica… Perdita parziale di dati. Chiusura non ordinata delle applicazioni e danneggiamento hardware. Difficoltà di rimessa in servizio delle applicazioni Software. Correnti parassite Numerosi fattori: fenomeni atmosferici, commutazioni di carico, generatori elettrici, emissioni radio, elettrodomestici e gli apparecchi industriali. Errori nei programmi e nei file di dati.. Sovratensioni Sono generalmente causate dai fulmini o quando l’alimentazione della rete viene ristabilita dopo essere stata interrotta durante un temporale o in seguito ad un incidente stradale Componenti hardware gravemente danneggiati. Perdita di dati.
La distribuzione dell’energia elettrica è spesso oggetto di disturbi di lunga o breve durata. Un’alimentazione di emergenza istantanea permette di proteggere i vostri apparecchi informatici contro questi disturbi elettrici e black out che provengono dall’ambiente industriale ed atmosferico ma anche dal vostro proprio ambiente. La tabella seguente dettaglia i problemi di alimentazione più frequenti riscontrati e le conseguenze per le utenze non protette :
Quali sono i criteri di scelta di un Gruppo di Continuità ?
La risposta a questa domanda dipende dal tipo di apparecchiatura che desiderate proteggere. LA VOSTRA APPARECCHAITURE CRITERI DI SCELTA PC MONOUTENZA L'autonomia l Gruppo di Continuità deve possedere un’autonomia sufficiente per arrestare correttamente il PC La messa in opera Viene privilegiata la semplicità di messa in opera (Plug & Play Windows) e la facilità d’integrazione del Gruppo di Continuità sulla scrivania. UN SERVER LOCALE La qualità dell’alimentazione Certe apparecchiature informatiche (workstation professionali) necessitano di una corrente di buona qualità quando il gruppo di continuità è in modo batteria. Si privilegia un Gruppo di Continuità che produca un segnale di uscita sinusoidale. La regolazione della tensione Il Gruppo di Continuità deve essere capace di regolare la tensione in caso di ampie variazioni della rete senza scaricare le batterie Un software di comunicazione In applicazioni informatiche, c’è bisogno di un software che comunichi con il Gruppo di Continuità, per permettere un monitoraggio completo a partire dalla rete. UN SERVER AZIENDALE Una qualità perfetta La disponibilità di servizio per un server aziendale è fondamentale per la vostra azienda. Come per un server locale, c’è bisogno di una grande attenzione alla qualità della corrente fornita dal Gruppo di Continuità. L’espansione di autonomia Nel caso vi sia la necessità di autonomie di funzionamento più elevate, esiste la possibilità di aggiungere espansioni di batterie supplementari. No Break Il Gruppo di Continuità deve fornire un’alimentazione di alta qualità senza alcuna interruzione. Per assicurare questa funzione, bisogna scegliere un Gruppo di Continuità che assicuri costantemente una regolazione della tensione e della frequenza. Il passaggio al funzionamento su batterie deve essere completamente trasparente, deve cioè essere effettuato senza alcuna interruzione.
La risposta a questa domanda dipende dal tipo di apparecchiatura che desiderate proteggere.
Quali sono le differenze tra le tecnologie On-line, Off-line, o Line interactive ?
OFF-LINE LINE INTERACTIVE ON-LINE Applicazioni Bassa potenza Ambiente terziario poco disturbato Raccomandato per potenze <2kVA Ambiente terziario poco disturbato Gruppi di Continuità di medie e grandi potenze Ambiente terziario ed industriale Tempo di trasferimento su batteria in caso d’interruzione rete Si SI NO Regolazione della frequenza NO NO SI Regolazione della tensione SI SI NO Assorbimento dei picchi di tensione NO Certi Tuiti Alimentazione in funzionamento normale La rete elettrica La rete elettrica Gruppo di Continuità Alimentazione in caso di interruzione Batteria/inverter con commutazione <10ms Batteria/inverter con commutazione <10ms ???
Bassa potenza
Ambiente terziario poco disturbato
Raccomandato per potenze <2kVA
Gruppi di Continuità di medie e grandi potenze
Ambiente terziario ed industriale
E’ necessario proteggere una stampante con un Gruppo di Continuità ?
No. A meno che non sia una stampante di produzione o per stampe lunghe e costose.
E’ necessario proteggere un fax con un Gruppo di Continuità ?
Si e no. Non è utile proteggere il fax per se stesso. La linea telefonica per il modem và protetta dalle sovratensioni che rischierebbero di danneggiare l’apparecchio.
Esistono delle norme standard in termini di scelta di un Gruppo di Continuità ?
Vi sono numerose norme francesi (NF) o internazionali (CEI) che riguardano i Gruppi di Continuità per la sicurezza delle persone(NF EN 50 091-1 e C 42 810), la compatibilità elettromagnetica(CEI 1000 –2-2, CEI 1000-3-2 e CEI 1000-4-2/3/4/5/6 e NF EN 50 091-2) e la qualità ISO). I Gruppi di Continuità SOCOMEC SICON UPS rispondono all’insieme di queste norme e sono certificati ISO 9001.
Ho bisogno di un software di comunicazione ?
In caso di guasto alla rete elettrica, il Gruppo di Continuità fornisce un’autonomia d’alimentazione. Ciò nonostante può non essere sufficiente per un’interruzione di lunghissima durata e voi potreste non essere presenti per chiudere correttamente i vostri file ed il vostro sistema informatico. Il programma di comunicazione UNI VISION effettua automaticamente tutte le operazioni necessarie per un’arresto completo del sistema prima della fine dell’autonomia della batteria. UNI VISION vi permette ugualmente di utilizzare a distanza le possibilità di dialogo del vostro Gruppo di Continuità: Sorveglianza degli stati di funzionamento, Programmazione dei comandi, Produzione delle statistiche sulla qualità della fornitura d’energia Avvertimento a distanza tramite fax, e-mail, MS-Exchange o GSM.
Ho bisogno di un Gruppo di Continuità, più che di un gruppo elettrogeno ?
Si per 3 ragioni : • Un gruppo elettrogeno fornisce corrente con molti rischi di variazione di frequenza. Un Gruppo di Contiuità è capace di assicurare una qualità di corrente perfetta. E’ dunque il complemento indissociabile del gruppo elettrogeno. • Il tempo d’avviamento del motore (circa 8-10 secondi) può non essere sopportato dagli equipaggiamenti alimentati. • Il gruppo può non avviarsi. Il Gruppo di Continuità assicura un’autonomia di alimentazione.
Si per 3 ragioni :
• Un gruppo elettrogeno fornisce corrente con molti rischi di variazione di frequenza. Un Gruppo di Contiuità è capace di assicurare una qualità di corrente perfetta. E’ dunque il complemento indissociabile del gruppo elettrogeno.
• Il tempo d’avviamento del motore (circa 8-10 secondi) può non essere sopportato dagli equipaggiamenti alimentati.
• Il gruppo può non avviarsi. Il Gruppo di Continuità assicura un’autonomia di alimentazione.
C’è una temperatura ambientale massima necessaria al buon funzionamento del Gruppo di Continuità ?
La temperatura ambiente ideale di funzionamento di un Gruppo di continuità è di 20°C. Ciò nonostante il range di temperatura può essere da 0°C a 35°C per un’apparecchiatura senza batteria. L’utilizzazione di batterie al piombo sigillate, impongono una temperatura massima del locale di 25°C allo scopo di conservare a queste il massimo dell’affidabilità.
Cos'è il sistema VSS+ DC?
Il VSS+ DC è un sistema innovativo di stoccaggio dell'energia prodotto da PENTADYNE. Abbinato ad un gruppo di continuità DELPHYS MP o MX, costituisce l'alternativa all'utilizzo delle batterie per assicurare l'autonomia.